Artigos
Inteligência Artificial chega aos Inversores de Frequência
por Renato Bedendi, Especialista de Produto e Aplicações da Mitsubishi Electric
Barueri (SP) – Cerca de 25% da energia elétrica mundial é consumida por motores elétricos em aplicações industriais e, por isso, soluções em eficiência energética têm se tornado cada vez mais presentes nas linhas de produção. Nesse cenário, o uso de inversores de frequência atende à necessidade de dimensionar corretamente os motores, e reduzir ao máximo a potência consumida pelos meios de controle e de processo.
Sua função é proporcionar o controle com alto desempenho de motores elétricos, proporcionando o aumento da produção em linhas e máquinas industriais, maior precisão no acionamento de motores elétricos e, também, redução de consumo de energia elétrica.
E, como em todas as áreas da automação industrial, inovadoras tecnologias de Inteligência Artificial estão aprimorando os recursos dos inversores de frequência, otimizando suas aplicações em motores elétricos como compressores, ventiladores, bombas, esteiras transportadoras, elevadores, trituradores, moinhos, impressoras, laminadores, entre outras.
Após a sua instalação, é realmente simples avaliar o quanto o consumo energético de operação de um motor ou de uma máquina são reduzidos. Ou também verificar a facilidade e redução de tempo para a solução de problemas.
Desenvolvimento contínuo
O desenvolvimento dos inversores de frequência vem sendo contínuo, ou seja, recursos aprimorados são incorporados acompanhando a constante atualização dos processos industriais. Com isso, enquanto temos hoje linhas de inversores atendendo as demandas dos processos industriais, já estão em desenvolvimento as novas gerações de inversores que serão lançadas daqui a 5, 10 e até 15 anos.
E este desenvolvimento sempre vem visando aumentar os recursos de comunicação dos inversores, solução de problemas e alto monitoramento, atendendo a uma variedade maior de motores elétricos e reduzindo as perdas térmicas naturais na operação de cada modelo, entre outras funcionalidades.
Atualmente é muito simples integrar os inversores aos demais sistemas de automação devido a sua alta conectividade, com portas de comunicação nos mais diversos protocolos disponíveis no mercado, em todas as plataformas.
IA permite uma solução rápida de problemas
A uso da IA em inversores de frequência é algo ainda novo e as tecnologias vem sendo aplicadas com foco na solução rápida de problemas (falhas e alarmes) que acontecem durante a operação com motores elétricos, objetivando a redução do tempo de máquina parada e aumentando a sua disponibilidade.
Além disso, tecnologias de IA vem sendo aplicadas principalmente na avaliação dos dados de produção e operação obtidos no monitoramento das linhas de produção para que se facilite a avaliação e tomadas de decisão.
Curva de adoção está no início
O fato é que a Inteligência Artificial já está disponível, e fica a critério do usuário utilizá-la ou não. Mas, certamente, ao conhecer as vantagens que esta tecnologia oferece, todos os envolvidos nos processos industriais irão entender que isto trará muitos benefícios e a sua implantação será natural.
Mas, tudo que demanda investimentos ao mesmo tempo, gera longas análises para sua implantação. Atualmente, poucos parques industriais utilizam estes recursos, mas acreditamos que, inevitavelmente, inversores de frequência com tecnologias de IA serão implementados em todas as plantas. Esse é o caminho lógico.
Sobre a Mitsubishi Electric Corporation
Com 100 anos de existência, a Mitsubishi Electric Corporation é reconhecida como líder mundial na fabricação, comercialização e vendas de equipamentos elétricos e eletrônicos utilizados em Sistemas elétricos e de energia, Automação industrial, Sistemas de informação e comunicação, Dispositivos eletrônicos, Sistemas de transporte e Aparelhos domésticos. Com o princípio corporativo de contribuir com a criação de uma sociedade próspera, a companhia está presente em mais de 40 países ao redor do mundo, totalizando mais de 140 mil colaboradores.
Sobre a Mitsubishi Electric do Brasil
No país desde 1975, a Mitsubishi Electric do Brasil reflete os valores globais da companhia, atuando nas áreas de: Automação Industrial e CNC, Sistemas de Ar Condicionado, Automação de Processos, Equipamentos Automotivos, Sistemas de Visualização e Sistemas de Transporte.